This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798和 BQ40Z50预充电冲突

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25798, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441228/bq25798-bq25798-and-bq40z50-precharging-conflict

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、、 BQ40Z50-R2

工具与软件:

大家好、我们的产品包含一个使用 BQ40Z50实施的1S 电池组、并由 BQ25798进行充电。   电池包实现了自己的 预充电路径、原理图与 BQ40Z50-R2数据表的图9-1相同、并根据1S 设计的数据表进行了修改。

预充电限流电阻器(R1)为100欧姆、的预充电阈值设置为2.5V。  BQ40Z50的 UVP 阈值设置为2.8V、因此我们不希望 在正常情况下启用 BQ40Z50的预充电路径。 换言之、电池不应在任何合理的时间范围内自放电至低于2.8V。

我们收到客户返回结果、其中电池自放电至接近2.2V、提示 BQ40Z50进入 PRECHARGE 模式并启用其 PCHG FET。 这种莫名其妙的低电池电压表明一个或多个电池有缺陷、电池包将退回供应商进行 FA。

开始为电池充电后、我注意到 BQ25798反复出现 VBAT OVP 故障;其寄存器 报告如下:

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00: 04 01 90 01 f4 24 00 64 d4 0a 23 00 dc 4b 3d a2
10: 80 00 10 01 14 aa c0 7a 55 00 64 0f 0a 01 10 00
20: 20 00 00 80 10 10 20 00 ff c7 7f 1f ff fc 80 00
30: 00 00 c5 00 00 14 3c 14 44 14 42 0a 90 0f 2e 02
40: 59 00 28 00 00 00 00 00 19 ff ff ff ff ff ff ff

I 测量了 预充电限流电阻器的电芯侧的电芯电压(2.2V 直流)、以及 预充电限流电阻器电池包侧的快速启用和禁用充电器输出、如下所示:

这相当于电池断开连接、但并非如此-它只是看起来充电器无法将电流推入电池包的 PCHG FET。  I 在 预充电限流电阻器上短路、并且 OVP 故障已消除。 相同的寄存器表明 BQ25798正在成功地对电池进行预充电:

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00: 04 01 90 01 f4 24 00 64 d4 0a 23 00 dc 4b 3d a2
10: 80 00 10 01 14 aa c0 7a 55 00 64 0f 4a 01 10 00
20: 00 00 80 80 10 10 20 00 ff c7 7f 1f ff fc 80 00
30: 00 03 33 03 5f 13 e4 13 e3 13 e0 0a 88 0f 1d 02
40: 59 00 4d 00 00 00 00 00 19 ff ff ff ff ff ff ff

这大致表明  BQ25798在预充电模式下使用恒流源、可能具有较弱的输出阻抗、无法克服100欧姆 预充电限流电阻。 这种情况是否有任何可能?

如果是、 您是否 建议 我们绕过我们的电池组的 PCHG FET、以便其重负荷 CHG FET? 如果没有、是否还有其他可能的解释?  提前感谢您的支持-如果我可以提供任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    充电器通过预充电电阻器推送电流、这会导致 OVP、因为 IPRE = 0.8A * 100欧姆+ VCELL > VREG。  发生这种情况时 BATP 引脚的电压是多少?  但你是正确的,充电应该已经接管预充电,当电池下降到低于74%*VREG ,因此永远不会下降到2.8V。  最常见的问题是充电器输入功率的 SYS 负载电流过大、这需要补充模式=电池耗电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff—感谢您一如既往地及时提供支持。 为了回应您的反馈:

    [报价 userid="10748" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441228/bq25798-bq25798-and-bq40z50-precharging-conflict/5526473 #5526473"]充电器正在推动电流通过预充电电阻器、这导致 OVP、因为 IPRE = 0.8A*100欧姆+ VCELL > VREG。[/QUOT]

    已确认所有计数—感谢您确认。

    发生这种情况时 BATP 引脚的电压是多少?

    该波形基本与预充电限流电阻器的电池组侧波形相同、通过二极管压降升高谷底:

    我想我们 只能看到电池组中 DSG FET 的体二极管—一旦转换器因响应 OVP 而短暂关断、任何电池组侧的电容都会向电池泄放、直到体二极管停止导通。

    [报价 userid="10748" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441228/bq25798-bq25798-and-bq40z50-precharging-conflict/5526473 #5526473"]

    但你是正确的,充电应该已经接管预充电,当电池下降到低于74%*VREG ,因此永远不会下降到2.8V。  最常见的问题是充电器输入功率的 SYS 负载电流过大、这需要补充模式=电池耗电。

    [报价]

    充电器似乎按预期工作-一旦我短接预充电限流电阻并缓解 OVP 故障、我看到电池电压会变为高达2.3V、2.4V 等

    充电器最终确实会进入快速充电模式、但在此之前我会手动禁用充电。 由于怀疑这些电池有缺陷、我有意避免在供应商有机会执行 FA 之前将过多电荷移入或移出。

    我在最初的消息中提到的2.8V 阈值是不相关的。 这是 在我们的应用中配置的 BQ40Z50的 UVP 阈值-一旦 BQ40Z50启用 UVP、我们就不会期望电池进一步自放电。 在 BQ40Z50仍然处于 UVP 状态时、电池会自放电至2.2V、这一事实表明电池组本身存在一个问题、与充电器无关。 我们将与电池包供应商一起探讨这种现象。

    最后一个问题: BQ40Z50具有 可 在 PRECHARGE 模式下启用重负荷 CHG FET 的固件选项、可有效地使负责此 OVP 故障的预充电限流电阻器短路。 这将为充电器在所有条件下提供到电池的低阻抗路径、让充电器作为预充电的唯一仲裁器。 该权变措施看起来是否合理?

    相关说明( 如果没有相关说明、本主题可提供实用的应用手册)。 毫无怀疑的客户可能会试图同时使用 TI 旗舰器件、这两款器件均根据各自的数据表进行连接。 在这种情况下、两个器件都可能提供预充电控制或 JEITA 监控、系统设计人员 必须 注意避免出现意外行为、例如我们在此处遇到的意外行为。

    幸运的是、监测计和充电器都非常灵活、可以单独使用寄存器设置轻松解决这些情况中的任何一种。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    禁用 BQ40的预充电应可以解决该问题。  我同意我们需要一个与 BQ25798相关的 BQ40Z50参考设计和/或应用手册、并已提出了一个手册。  但不幸的是,没有人有时间记录它。   我们还有一些客户禁用 BQ25798终止并使用 BQ40的充电 FET 执行终止、但这不适用于 BQ25798或我们的任何 NVDC 充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒 Jeff—再次感谢您的所有帮助!