This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:单芯片异常

Guru**** 2867090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430308/lm5036-the-single-chip-is-abnormal

器件型号:LM5036

工具与软件:

调试新电源板时出现问题、BST 和 SW 之间的电压 为0V、并在 LM5036器件中触发断续模式运行。

电路和原理图如下所示

测试 CS_NEG 时、正常 电路板和不正常电路板的波形如下所示:

 

普通电路板:

电路板异常:

测试 CS_POS 时、正常 电路板和非正常电路板中的波形如下所示:

普通电路板:

电路板异常:

 

您能告诉我出现异常现象的原因吗?  

请帮我解决这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图。 BST 至 SW 电压为0、这意味着偏置未正确上升。 首先检查片上 AUX:VCC 是否正常? 如果 VCC 正常、则 BST 和 SW 之间的电容器应充电。 BST 到 SW 可能短路吗?

    因此、我们需要查看您的原理图以查看需要修改的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../600W.pdf

    VCC 为7.6V、REF 为5V、均正确。

    此外、BST 到 SW 不短路。

    如何才能让 LM5036不 以断续模式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图和 Excel 设计表(应从 TI.com 下载进行设计)。

    从片上 VCC 设计来看、AUX = 7.6V 似乎不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供了原理图。

    Excel 设计已 从 ti.com,parameters 下载、可在 原理图中看到。

    VCC = 7.6V 应正确。 如电路中所示 (已提供)、不使用小型变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供包含填充数字的 Excel 计算表。 LM5036设计需要基于该表。 如果您没有使用它、则需要在该表上检查您的设计。 然后据此修正你的值。 因此、请将这张工作表发送给我们以供审核。

    可通过以下链接下载设计表:

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-I6eCk4xlvA/01.00.00.0A/sluc654a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Excel 计算表:

    e2e.ti.com/.../600W.xlsx

    应注意、电路测试如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    改变观点、  当 Vin 为50V 时、如何使 LM5036不进入间断模式运行:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会查看您的 Excel 工作表并回复您。 这将需要几天-我将在星期五之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否仅在 Vin = 50V 时才会进入断续模式? 当 Vin = 50V 且处于断续模式时、负载条件是什么?