主题中讨论的其他器件: TPS23730、 TPS23754、 TPS23756、 LM5071、TPS23754EVM-383
工具与软件:
能否将 TPS23734 PoE PD 连接到24V/48V 无源 PoE PSE?
希望适配器 ORing 功能可以用于这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
能否将 TPS23734 PoE PD 连接到24V/48V 无源 PoE PSE?
希望适配器 ORing 功能可以用于这种情况?
尊敬的 Sijo:
感谢您发送编修!
TPS23734可以与48V 无源 PoE PSE 正常工作、在这种情况下、使用 APD 引脚的适配器优先级也很好。 但是对于24V 无源 PoE PSE、无法打开 PD 的内部热插拔、因为24V 低于 VDD VSS 处的35.8 - 39.5V UVLO。
TPS23730可 用于 24V/48V 无源 VDD PSE、因为它具有 PPD 引脚、可用于在较低的 PSE 至 VSS 电压下开启 PD 内部热插拔。 使用 APD 引脚时的适配器优先级对于 TPS23730也很好。
附件是基于2TPS23730的设计、可与24V 无源 PSE 一起使用。 并且您可以参考 TPS23730EVM (https://www.ti.com/tool/TPS23730EVM-093) 以了解使用 APD 引脚的适配器 ORing 电路。
e2e.ti.com/.../PMP22628C_2800_001_29005F00_Sch.PDF
此致、
Diang
尊敬的 Sijo:
在25.5W PD 中、TPS23754和 TPS23756还具有 PPD 引脚、可用于 48V/24V 无源 PoE PSE。
对于具有18 - 57V 输入的无源 PoE、更建议使用 TPS23754。 对于具有15V 至57V 输入的无源 PoE、更建议使用 TPS23756。 更推荐在24/48V 使用 TPS23754、因为该器件的 VCC 电压高出15V、能够更轻松地控制启动时间。
此致、
Diang
尊敬的 Diang:
感谢您提供的信息。
我知道、在基于 LM5071/TPS23754/TPS23730的 PoE PD 设计中、即使我们将 PSE 从48V_active 更改为48V_passive 并更改为24V_passive、PoE 电路也会正常工作、其输出电压也会稳定?
在数据表中可以找到适配器 ORing 功能。 希望我在 将 LAN 连接从48V_active 开关/PSE 更改为24V_passive 开关/PSE 时、不需要进行任何手动跳线选择?
尊敬的 Sijo:
在改变输入电压时、直流/直流电路设计决定输出电压是否可以稳定。
当输入电压发生变化时、大容量电容器(4类通常大于33uF)有助于减慢瞬态、LM5071/TPS23754/TPS23730的最大占空比可为~70 - 80%、当反激式变压器具有合适的匝数比和电感时、实现平滑的瞬态通常不是困难。 最好使相位裕度为45 - 60度且增益裕度大于10dB。
我连接了 PMP22628是采用 TPS23730的16V 至57V 输入 PoE。 它支持24V 输入电压或48V 输入电压、无需手动更改配置。 希望它能有所帮助。
e2e.ti.com/.../PMP22628C_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.xlse2e.ti.com/.../5327.PMP22628C_2800_001_29005F00_Sch.PDF
此致、
Diang