This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:TPS23734 PoE PD

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383, TPS23734, TPS23730, TPS23754, TPS23756, LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432708/tps23734-tps23734-poe-pd

器件型号:TPS23734
主题中讨论的其他器件: TPS23730TPS23754TPS23756LM5071、TPS23754EVM-383

工具与软件:

能否将 TPS23734 PoE PD 连接到24V/48V 无源 PoE PSE?

希望适配器 ORing 功能可以用于这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    感谢您发送编修!

    TPS23734可以与48V  无源 PoE PSE 正常工作、在这种情况下、使用 APD 引脚的适配器优先级也很好。  但是对于24V 无源 PoE PSE、无法打开 PD 的内部热插拔、因为24V 低于 VDD VSS 处的35.8 - 39.5V UVLO。

    TPS23730可 用于 24V/48V 无源 VDD PSE、因为它具有 PPD 引脚、可用于在较低的 PSE 至 VSS 电压下开启 PD 内部热插拔。 使用 APD 引脚时的适配器优先级对于 TPS23730也很好。

    附件是基于2TPS23730的设计、可与24V 无源 PSE 一起使用。 并且您可以参考 TPS23730EVM (https://www.ti.com/tool/TPS23730EVM-093) 以了解使用 APD 引脚的适配器 ORing 电路。  

    e2e.ti.com/.../PMP22628C_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的宝贵信息。 现在我可以在我的设计中选择 TPS23730了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否提供一些支持 IEEE803.AT 标准和48V/24V 无源 PoE PD PSE 的其他 PoE PSE IC 器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    在25.5W PD 中、TPS23754和 TPS23756还具有 PPD 引脚、可用于 48V/24V 无源 PoE PSE。

    对于具有18 - 57V 输入的无源 PoE、更建议使用 TPS23754。  对于具有15V 至57V 输入的无源 PoE、更建议使用 TPS23756。 更推荐在24/48V 使用 TPS23754、因为该器件的 VCC 电压高出15V、能够更轻松地控制启动时间。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您提供的信息。

    在开始设计之前、我处于进行成本与性能分析的阶段。

    您是否还可以推荐一个同时支持24V 和48V 无源 PSE 的 PoE PD IEE803.af 控制器芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    LM5071可以实现 该功能、它具有 可编程 UVLO、并且可以在 PD 之前配置初级侧适配器。

    由于在标准封面 af 标准中、您还可以在 af 功率级别应用中使用 TPS23754和 TPS23756。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您提供的信息。

    我知道、在基于 LM5071/TPS23754/TPS23730的 PoE PD 设计中、即使我们将 PSE 从48V_active 更改为48V_passive 并更改为24V_passive、PoE 电路也会正常工作、其输出电压也会稳定?

    在数据表中可以找到适配器 ORing 功能。 希望我在 将 LAN 连接从48V_active 开关/PSE 更改为24V_passive 开关/PSE 时、不需要进行任何手动跳线选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:  

    PoE 团队目前不在办公室、将于11月12日回来。 很抱歉耽误你的时间。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    在改变输入电压时、直流/直流电路设计决定输出电压是否可以稳定。  

    当输入电压发生变化时、大容量电容器(4类通常大于33uF)有助于减慢瞬态、LM5071/TPS23754/TPS23730的最大占空比可为~70 - 80%、当反激式变压器具有合适的匝数比和电感时、实现平滑的瞬态通常不是困难。 最好使相位裕度为45 - 60度且增益裕度大于10dB。  

    我连接了 PMP22628是采用 TPS23730的16V 至57V 输入 PoE。 它支持24V 输入电压或48V 输入电压、无需手动更改配置。 希望它能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../PMP22628C_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.xlse2e.ti.com/.../5327.PMP22628C_2800_001_29005F00_Sch.PDF  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我的设计基于 TPS23754。 我正在 TPS23754EVM-383评估板上测试无源和有源 PoE 功能。 它的反馈在一个新员额上分享。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    我看到您的新帖子。 我现在结束该主题。 谢谢。

    此致、

    Diang