请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2400 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76952 、
工具与软件:
尊敬的 TI:
我将 EV2400与 BQStudio 一起使用以测试 BQ76952电池保护器。 我曾尝试通过将0x0000写入寄存器0x83来禁用电芯平衡、但该值立即被覆盖、并且没有禁用电芯平衡。 我已通过设置确认未忽略主机控制的平衡命令 Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration[CB_NO_CMD] 设置为0。
这是 BQStudio 中的错误吗、或者我在该过程中是否遗漏了内容?
谢谢!
此致!
Zaya