This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:无法通过写入寄存器0x83来禁用电芯平衡

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439927/ev2400-cannot-disable-cell-balancing-by-writing-to-register-0x83

器件型号:EV2400
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI:

我将 EV2400与 BQStudio 一起使用以测试 BQ76952电池保护器。 我曾尝试通过将0x0000写入寄存器0x83来禁用电芯平衡、但该值立即被覆盖、并且没有禁用电芯平衡。 我已通过设置确认未忽略主机控制的平衡命令 Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration[CB_NO_CMD] 设置为0。

这是 BQStudio 中的错误吗、或者我在该过程中是否遗漏了内容?

谢谢!

此致!

Zaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaya、

    您能否分享 bqStudio 的屏幕截图以及如何写入寄存器?

    此致、
    Alexis