This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:最大输出电流和线性问题。

Guru**** 2597235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440638/tps923652-issue-with-maximum-output-current-and-linearity

器件型号:TPS923652

工具与软件:

大家好、我想问一下 TPS923652。 我为所需参数准备了设计:
输入电压:12V

输出电压:44.1V

输出电流:350mA

在我的设计中、我选择主要元件为 L=220uH、Rsense = 0.56 Ω、OVP 分压器= 1M Ω 至24k Ω。 我的问题是、我无法获得所需的电流。 现在我得到了0.47A 的调光指数曲线。 我阅读了论坛、发现最有问题的部分是 OVP 分频器和 Rsense。 昨天、我将 Rsense 更改为1欧姆、并将低电阻器从分压器更改为15千欧、它运行良好、但仅使用250mA、但最大的错误是电阻值过低、当我检查开路负载时、转换器刚烧毁。 今天、我尝试计算新的分压器、但没有帮助、因为具有1.1V ACC。 等于我应选择24千欧。 但在电路上、我有1.2V 电压、因此我知道电路可以在 CV 模式下工作、但如果我为 Ex 选择较小的电阻器。 22K Ω、我的 OVP 无法正常工作。 您是否有任何解决方案来检查此转换器或尝试修复这些问题?

PS。 我尝试通过 PWM 和混合模式控制、两个频率分别为1kHz 和20kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawid:

    [报价 userid="631582" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440638/tps923652-issue-with-maximum-output-current-and-linearity "]昨天、我将 Rsense 更改为1欧姆、将低电阻从分压器更改为15千欧、运行良好、但仅限于250mA、但最大的错误是电阻值过低、当我检查开路负载时、转换器烧坏了

    如果您使用值为1M Ω(顶部)和15k Ω(底部)的 OVP 电阻分压器、则当负载开路时、IC 很可能会烧毁。 这是因为当发生 LED 开路负载时、此设置将使 CSP、CSN 和 SW 引脚有机会看到非常高的电压(((1000 / 15)+ 1)* 1.45V = 98.1V、这远远超过了此器件的绝对最大额定值(以及建议运行条件)。

    请提供您用于测试的原理图、您的 LED 规格以及此设置下电路相应行为的详细说明。 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图基于您的评估板、并将电感器更改为220 µH 以匹配 fset = 400kHz . 我的 LED 规格是44.1V、工作电流为350 mA。 尽管重新计算了许多值、但我无法满足所需的 CV (恒压)或 CC (恒流)阈值。

    我 MΩ 将一个51V 齐纳二极管与 OVP (过压保护)分压器中的1k Ω 电阻器并联、并将下电阻器更改为13 kΩ。 在快速仿真中、我还注意到电路中似乎包含一个额外的分压器、因为我的计算值与测量值不一致。

    我的目标是在最大电压电平下实现850mV、延迟切换到 CV 模式、并在电压超过51V 时切换到 OVP 模式。该方法是否可以在这样简单的配置下正常工作? 或者它是否可能会破坏内部控制环路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawid:

    [报价 userid="631582" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440638/tps923652-issue-with-maximum-output-current-and-linearity/5525966 #5525966"]

    我 MΩ 将一个51V 齐纳二极管与 OVP (过压保护)分压器中的1k Ω 电阻器并联、并将下电阻器更改为13 kΩ。 在快速仿真中、我还注意到电路中似乎包含一个额外的分压器、因为我的计算值与测量值不一致。

    我的目标是在最大电压电平下实现850mV、延迟切换到 CV 模式、并在电压超过51V 时切换到 OVP 模式。该方法是否可以在这样简单的配置下正常工作? 或者它是否可能会破坏内部控制环路?  

    [报价]

    我不清楚您添加这个齐纳二极管的意思、我认为这里不需要额外的齐纳二极管。

    请参阅此 E2E 常见问题解答([常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)介绍如何设计 OVP 电阻分压器以及如何避免使用额外的齐纳二极管。 例如、由于 LED 灯串的最大电压为44.1V、所以可以将"1.1V"阈值设置为47V。 在本例中、"1.45V"对应于62V、这在该器件的建议工作条件范围内。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将分频器设置为1M 到22k (我只有这个值、最大电流的 OVP 为1.07V)、并且输出电流 Aprox 380mA 良好(对我来说没问题)、但我无法满足调光的线性度要求。 我的当前模拟模式看起来像这样:
     
    在 y 轴上有电流、在 x 轴上有 PWM 占空比。 在超过 PWM 的40%后、输出电流如数据表中所示、但我的客户端希望在 PWM 的0至100%范围内具有良好的线性度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawid:

    这不是预期的线性。 电路中应该会有一些问题。

    您能展示一下您的原理图吗? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。 谢谢。

    此致、

    Steven