This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:输出为 ERR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440732/bq25756-output-is-err

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

现在我正在做一个项目、待机电池为主电池(42V/5A)充电、待机电池为25~42V、配置为反向模式、但始终输出只有5V、并会显示过压。 使用 EV2400与 bqstudio 进行通信时、通常会显示器件 ERR、原理图如下。请帮助您分析原因、谢谢

e2e.ti.com/.../BQ25756_5F00_BUCK_5F00_BOOST.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhimin:

    感谢您与我们在此方面的合作。 我认为 EV2400与此处的 BQ25756通信时遇到问题。 我有几个问题可以帮助解决此问题:

    • 在启动 BQStudio 之前、EV2400是否已插入计算机?
    • BQ25756 VAC 或 VBAT 上是否具有至少3V 的电压?
    • 您是否能看到 SDA 和 SCL 下拉以进行通信?

    顺便说一下、需要在检测电阻两端平衡电容。 请参阅其中的此常见问题解答。 以下是 BQ25756的一般常见问题解答

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图 正常吗?    

    在启动 BQStudio 之前、EV2400是否已插入计算机?    

    ——是的

    BQ25756 VAC 或 VBAT 上是否具有至少3V 的电压?     

    --- VBAT 输入为 36V

    您是否能看到 SDA 和 SCL 下拉以 进行通信?

    ——

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhimin:

    是的、您的原理图看起来不错。

    我看到您将问题标记为已解决。 如果您在这个问题上需要更多帮助、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦