Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、
工具与软件:
现在我正在做一个项目、待机电池为主电池(42V/5A)充电、待机电池为25~42V、配置为反向模式、但始终输出只有5V、并会显示过压。 使用 EV2400与 bqstudio 进行通信时、通常会显示器件 ERR、原理图如下。请帮助您分析原因、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zhimin:
感谢您与我们在此方面的合作。 我认为 EV2400与此处的 BQ25756通信时遇到问题。 我有几个问题可以帮助解决此问题:
顺便说一下、需要在检测电阻两端平衡电容。 请参阅其中的此常见问题解答。 以下是 BQ25756的一般常见问题解答。
此致、
埃森·加洛韦