This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:无毛刺复位输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV840, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441299/tlv840-glitch-free-reset-output

器件型号:TLV840
Thread 中讨论的其他器件: TPS3840

工具与软件:

我正在寻找一款无干扰的输出电压监控器。

在查看 TLV840时、我在数据表中看到的是在加电时可能出现的干扰。

这些波形似乎出现在许多数据表中...




但是、当我观察从 EVM 获取的实际波形时、我什么都看不到  



因此、从理论上讲、我们是否会有故障?   并在断电时关闭?

是否有在上电或断电时具有无干扰复位输出的电压监控器?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS3840的数据表中、我看到一个类似的 图、但干扰发生在 Vol、  

    这确实意味着它不会高于 Vol =200mV 吗?



    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有在启动时不具有 POR 尖峰的电压监控器。 通过在复位时添加旁路电容器并具有相当快的启动压摆率、可以更大限度地减小该尖峰、有时还可以防止该尖峰。

    Jesse