This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:用作源极时的 VBUS 纹波

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424623/tps25750-vbus-ripple-when-acting-as-source

器件型号:TPS25750

工具与软件:

您好!

我希望你能够帮助我解决我们在 VBUS 上遇到的一个问题。

我们的器件使用 USB 作为双重角色、并且可以使用高达15W 的功率。

要求还包括在将 USB 闪存驱动器插入器件以传输文件时支持主机操作模式。 在这种情况下、该器件通过两种不同的方法供电(两者都至少能够提供25W 的功率)。

通过 USB 为设备供电时没有问题、但当我们插入某些 USB 闪存驱动器时、从外观上看、VBUS 上会出现随机尖峰(见下图)。

我们还看了输入 PP5V 线路、它看上去一切正常。 上面有一些波纹、但我说不会触发这些尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Blaž

    我可以提供一份您的原理图吗? 我需要查看您的系统设置情况、以便评论纹波。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    这是 USB 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。 我将查看您的原理图、并由第16位 EOB 提供反馈。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    您是否曾有机会查看过原理图?

    谢谢!

    Blaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下、您在前面的示波器图中是在提供5V 电压吗? 如果是这样、连接的 USB 器件可能会瞬间消耗超过 PP5V 上限流的电流、从而导致电流钳位和 VBUS 下降。 如果您将电流探头连接到 VBUS、则可以确认出现了这种情况。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    很抱歉耽误你的时间。 我终于成功地测量了电流、看起来更加怪异。

    当我们有压降时、电流似乎会下降、就像器件崩溃一样。  

    下面有两个不同的峰值(几乎所有闪存驱动器都会发生-测试了5个不同的闪存驱动器):

    另一个有趣的发现是,有时当我们旋转 USB C 闪存驱动器,它似乎工作没有那些尖峰.

    此致、

    Blaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么为 PP5V 提供电源? 我看到一个标有"5V"的网络、但看不到提供的是什么?

    在上述情况下、您是在供电吗?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有三种不同的电源(AUX、PoE 和 USB)。  

    由于此处的 USB 用于闪存驱动器(用作主机的器件、因此它是供电方)、因此我们必须使用 AUX 或 PoE。 两个电源都具有干净的5V 输出、应该不会影响 PP5V。

    我们还通过5V 线路运行 SOM、因此如果5V 电压轨下降到如此低的水平、我们也会出现其他问题。

    我附加了一个 AUX 电源原理图、以防万一。 这是一个6A 电源、但我们通常仅提供大约15W (2-3A)的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您能否向我发送您正在为您的器件使用的配置文件(json 格式)?

    我想了解是否存在导致此问题的配置设置。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 JSON 配置文件

    {"questionnaire":{"version":"7.0.4.5","answers":[1,0,2,1,3,3,1,null,1,null,null,null,null,null,null],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"},"configuration":{"data":{"selected_ace":[{"register":6,"data":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"register":22,"data":[10,48,48,77,0,0,0,0,0,0,3]},{"register":50,"data":[1,168,42,44,145,1,38,44,209,2,0,44,177,4,0,244,65,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"register":51,"data":[3,44,145,1,16,44,209,2,0,44,177,4,0,244,65,6,0,69,65,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"register":92,"data":[0,12,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,4,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0]},{"register":117,"data":[0,0,0,0]}]}}}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R202、R203、R204和 R205是否均已组装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、只有合适的值是正确的。 方向检测和 PD 枚举运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排除配置设置并重新查看图后、似乎仅在 PP5V 和 VBUS 上出现开关噪声时才会出现这种情况。 就在 VBUS 在每个波形中下降之前、PP5V 和 VBUS 上存在噪声、然后在下降信号之前的短时间内存在。 电压下降可能是由 UVLO 导致的。

    我建议您找出并降低该噪声的原因 、看看您是否不再遇到问题、或者看看您在将 PP5V 增加50mV 或100mV 时是否遇到问题。

    此致、

    Conner