工具与软件:
您好!
我希望你能够帮助我解决我们在 VBUS 上遇到的一个问题。
我们的器件使用 USB 作为双重角色、并且可以使用高达15W 的功率。
要求还包括在将 USB 闪存驱动器插入器件以传输文件时支持主机操作模式。 在这种情况下、该器件通过两种不同的方法供电(两者都至少能够提供25W 的功率)。
通过 USB 为设备供电时没有问题、但当我们插入某些 USB 闪存驱动器时、从外观上看、VBUS 上会出现随机尖峰(见下图)。
我们还看了输入 PP5V 线路、它看上去一切正常。 上面有一些波纹、但我说不会触发这些尖峰。