This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:过热至超过100摄氏度

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440642/lm70840-q1-overheating-to-over-100-degrees-c

器件型号:LM70840-Q1

工具与软件:

使用 LM70840-Q1在 WEBENCH 中实现了具有以下参数的设计...

VinMin = 46.0V
VinMax = 57.0V
VOUT = 30.0V
Iout = 4.0A

在最小负载的情况下、IC 过热至100°C 以上。 将 BIAS 引脚连接到 VOUT 而不是 AGND、IC 运行的温度略低、但仍在80 °C 左右。还尝试将外部12V 源连接到 BIAS 引脚、IC 仍在大约80°C 的温度下运行

为什么这款芯片变得这么热?!!

e2e.ti.com/.../LM70840-WBDesign-for-30V.pdf