This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:无法为手机设备提供9V 电压、但可以通过 PP3提供5V 电压(充电器 BQ25756)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441816/tps25751-issue-supplying-9v-to-a-cellphone-device-but-ok-with-5v-through-pp3-charger-bq25756

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756、、 BQ25756E

工具与软件:

您好、TI:

我正在将 TPS25751与 BQ25756配合使用、并且我正在尝试为手机(9V PDO)供电、我需要您的智慧来知道我是否缺少会导致此问题的设置或错误。

可以做:  

我在为手机提供5V 电压、从 BQ 充电器(由 PP3供电)提供5V 电压时没有问题

我还在为另一个器件(USB PD 开发板)提供20V 电压、并且可以提供3A 电流、不会出现任何问题

不能做:  

对于9V 的手机,它不工作,我想知道,如果你有什么是错误的想法,如果一个高级参数可以帮助.

这里是 USB 电压线上的活动波形。

BQ 充电器默认启用 PFM 模式、我认为纹波可能较高(应该更新 USB 配置工具以允许我们禁用此功能)

另外、我想测试提高的反向电流保护或压摆率参数、但不确定可以在哪里设置这些参数。

以下是三种情况的结果:5V 供电方通过 PP3、9V 供电方(前置角色=供电方)和9V 供电方(预置角色=受电方)

5V_PP3成功求婚:  

蓝色:充电器输出电压

绿色:USB 电压

红色:电池电流

充电器产生5V 电压-> USB VBUS 上显示5V ->充电器电压连接到 USB VBUS

9V 序列(前置角色=灌电流)

蓝色: USB 电压

绿色: 充电器输出电压

红色:电池电流

黄色:低侧开关门

9V 电压施加到 USB Vbus、但要求充电器停止、手机开始发送5V 电压为我的设备充电。 (我想给手机充电)

9V 序列(前置角色=源)

蓝色: USB 电压

绿色: 充电器输出电压

红色:电池电流

USB PD 请求充电器提供9V 电压、但不允许它通过 USB VBUS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更新了该应用程序以生成二进制文件、它现在运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、您好!  

    感谢您联系我们!

    我很高兴听到它在工作、进行了哪些更新?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usbcpd 自定义工具 v1.0.2、而不是2.0.1

    对该工具的另一次更新将非常有助于避免开发时间损失  

    添加 bq25756e 支持或至少澄清不支持 e 版本

    添加了用于设置充电器的 EN_PFM 寄存器的选项