主题中讨论的其他器件:BQ25756、、 BQ25756E
工具与软件:
您好、TI:
我正在将 TPS25751与 BQ25756配合使用、并且我正在尝试为手机(9V PDO)供电、我需要您的智慧来知道我是否缺少会导致此问题的设置或错误。
可以做:
我在为手机提供5V 电压、从 BQ 充电器(由 PP3供电)提供5V 电压时没有问题
我还在为另一个器件(USB PD 开发板)提供20V 电压、并且可以提供3A 电流、不会出现任何问题
不能做:
对于9V 的手机,它不工作,我想知道,如果你有什么是错误的想法,如果一个高级参数可以帮助.
这里是 USB 电压线上的活动波形。
BQ 充电器默认启用 PFM 模式、我认为纹波可能较高(应该更新 USB 配置工具以允许我们禁用此功能)
另外、我想测试提高的反向电流保护或压摆率参数、但不确定可以在哪里设置这些参数。
以下是三种情况的结果:5V 供电方通过 PP3、9V 供电方(前置角色=供电方)和9V 供电方(预置角色=受电方)
5V_PP3成功求婚:
蓝色:充电器输出电压
绿色:USB 电压
红色:电池电流
充电器产生5V 电压-> USB VBUS 上显示5V ->充电器电压连接到 USB VBUS
9V 序列(前置角色=灌电流)
蓝色: USB 电压
绿色: 充电器输出电压
红色:电池电流
黄色:低侧开关门
9V 电压施加到 USB Vbus、但要求充电器停止、手机开始发送5V 电压为我的设备充电。 (我想给手机充电)
9V 序列(前置角色=源)
蓝色: USB 电压
绿色: 充电器输出电压
红色:电池电流
USB PD 请求充电器提供9V 电压、但不允许它通过 USB VBUS