This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740

Guru**** 2810805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442402/ucc28740-ucc28740

器件型号:UCC28740

工具与软件:

根据 WBSchematicUCC28740DR.SVG (已连接)、绝不会有任何 DRV 输出。 唯一的波形在引脚1上。 Attachede2e.ti.com/.../Vicor-VI_2D00_J51_5F00_N3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚1是您的 VDD 引脚、很可能在 VDD (ON)和 VDD (OFF)之间循环。  这表示出现了故障。  可能是过流、过压和/或过热。

    请注意、您很可能会在 VDD (ON)处获得三个采样栅极驱动器脉冲。  如果您在栅极驱动器上触发、您将看到它们。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了初级故障检测的常见问题以及如何解决这些问题。

    这可能会导致您的问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、