This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:此升压转换器的轻负载、中等负载和重负载之间有何边界?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442036/tps61376-what-s-the-boundary-between-light-load-moderate-load-and-heavy-load-for-this-boost-converter

器件型号:TPS61376

工具与软件:

大家好、我知道 TPS61376处于 PWM 模式、适合中等到重负载、轻负载处于 PFM 模式。 不同负载条件下的具体值范围是多少?

我的设计为:

输入电压:3-10V

输出电压:12V

标称负载:300mA 附近  

轻负载:50mA

在我的案例中、这两个条件都可以在 PFM 模式下工作吗? 剂量300mA 计数为中等负载还是重负载?

谢谢!

Maiyue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maiyue:

    以下是 PFM /PWM 的 Iout 阈值的粗略计算结果、供您参考、前提是使用的电感为4.7μH。

    • Vin = 3V、Iout 阈值= 45mA  
    • Vin = 5V、Iout 阈值= 100mA
    • Vin = 7V、Iout 阈值= 150mA
    • VIN = 10V、Iout 阈值= 180mA

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    感谢您的答复! 您能否简单介绍一下如何计算阈值?

    Maiyue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maiyue:

    您可以尝试以下计算工具。

    输入 Vin、Vout、L、f 和效率等基本信息(估算值为85%或90%)。

    然后按照从小到大的值填写"实际 Iout"。 如果"Max PEAK PWM"等于(或略大于)"电流纹波"、则器件会在(IL)模式下工作。  

    e2e.ti.com/.../7318.Max-Iout-Calculator-_2D00_-send.xlsx

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非常有帮助!