请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61376 工具与软件:
大家好、我知道 TPS61376处于 PWM 模式、适合中等到重负载、轻负载处于 PFM 模式。 不同负载条件下的具体值范围是多少?
我的设计为:
输入电压:3-10V
输出电压:12V
标称负载:300mA 附近
轻负载:50mA
在我的案例中、这两个条件都可以在 PFM 模式下工作吗? 剂量300mA 计数为中等负载还是重负载?
谢谢!
Maiyue