This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185EVM:我想控制 BQ25185的充电

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440032/bq25185evm-i-want-to-control-the-charging-of-bq25185

器件型号:BQ25185EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25185

工具与软件:

即使我禁用 BQ25185的 CE 引脚、充电也不会完全停止。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好胜

    您使用的是真实的电池还是 BAT 引脚上的电子负载? 如果使用电子负载、我建议在 BAT 和 GND 连接器上放置一个大(1000uF+)电容器、以防止 BAT 引脚上出现振荡。

    请告诉我、如果在添加 CAP 后仍出现此行为。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alecさん、ご返信ありがとうございます μ A
    。BATピンに2.35AhのLi - Ionバッテリーを接続しています。Li
    - Ionバッテリーには充電状態を監視するガスゲージICが内蔵されており、バッテリーが80 %充電されたらCEピンをHi (3.3V)にして充電を停止したいのですが、充電電流を完全に止めることができず、100~300mA程度の充電電流が流れ続けます。Ts.
    MR端子は10kでプルダウンして機能をキャンセルしています。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Alec。
    我将一个2.35Ah 锂离子电池连接到 BAT 引脚。
    锂离子电池具有内置的电量监测计 IC、可监控充电状态。当电池充满80%时、我想通过将 CE 引脚设置为 Hi (3.3V)来停止充电、但我无法完全停止充电电流、大约100到300mA 的充电电流会继续流动。
    TS/MR 端子被以10k 的速度下拉、以取消其功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好胜

    感谢您澄清系统的详细信息。 您要从哪条路径测量这个100到300mA 的电流? 您能否确认这是电池的充电电流还是系统负载的电流? 具体来说、这个电流是从 VBUS 流向 VSYS、从 VBUS 流向 VBAT、还是从 VBAT 流向 VSYS?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Alec。
    禁用 CE 后的100至300 mA 电流是从 VBUS 通过 BAT 端子流向锂离子电池的电流。 这是通过 I2C 总线从内置于电池中的 TI 电量监测计 IC 读取的信息。
    即使在禁用 CE 后、充电也不会停止、并且当电池充满电时、充电电流将达到零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi-San、

    1. 您能否分享此问题的波形、其中显示 VSYS、VBAT、/CE 和 IBUS? 如果您无法显示 IBUS、能否改为显示 VIN?
    2. 您的 VBUS 和 VBAT 电压是多少?
    3. 您能否提供 BQ25185的原理图?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Alec。
    我将发送电路图和信号波形。
    信号波形从上到下为 VSYS、VBAT 和 CE。
    当 CE 从启用更改为禁用时、VSYS 会中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi-San、

    感谢您提供波形和原理图。

    我以前已经看到过这种行为、它通常与 VBAT 和 VSYS 上的电容量有关。 我们目前正在进一步调查此问题。

    同时、您是否可以尝试向 SYS 和 BAT 引脚添加更多电容以查看是否可解决此问题? 此外、您的输入源电压和预期的系统负载电流是多少?

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec。
    感谢您的建议。
    当我将连接到 Vin 的1uF 电容器替换为22uF 时、禁用 CE 时发生的类似振荡的现象消失了、充电停止。
    当我启用 CE 时、充电开始、我能够通过 CE 控制充电。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi-San、

    我很高兴听到添加电容解决了这个问题。 如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Alec Lehman