Thread 中讨论的其他器件:BQ25185
工具与软件:
即使我禁用 BQ25185的 CE 引脚、充电也不会完全停止。 为什么会这样呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
即使我禁用 BQ25185的 CE 引脚、充电也不会完全停止。 为什么会这样呢?
Alecさん、ご返信ありがとうございます μ A
。BATピンに2.35AhのLi - Ionバッテリーを接続しています。Li
- Ionバッテリーには充電状態を監視するガスゲージICが内蔵されており、バッテリーが80 %充電されたらCEピンをHi (3.3V)にして充電を停止したいのですが、充電電流を完全に止めることができず、100~300mA程度の充電電流が流れ続けます。Ts.
MR端子は10kでプルダウンして機能をキャンセルしています。μ A