Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我有一包4S5P 3.65V 1600mA Li52FePO4电池、使用 chemID 4166。 根据 cemdat 文件、这些 JGNE 单元的平面区域为3270-3330mV。
我认为 FG 配置已正确设置并准备好运行学习周期。
学习周期的第一部分完成、DOD0参数已更新、更新状态为04。 因此、现在可以进行 QMax 更新了。
但学习周期的充电部分仍然没有完成。 充电电压为14.6V 时、充电结束时、FC、TC 和 VCT 位都被设置、VOK 关闭、RDIS 被设置。 此时、当电池包在大约2小时内达到静止状态时、应该会进行 QMax 更新。 相反、OCVFR 标志会在很短的时间后设置、指示电芯电压处于平坦区域内。 但实际电池电压约为3600mV、远高于平坦区域。
在搜索答案时、我发现了一个具有类似问题的主题: bq40z50-r2-why-ocvfr-bit-set
我按照他们的指令进行操作、现在我能够在 IT 电量监测2寄存器中设置 QMax_poc 标志。 但到目前为止、我没有看到任何差值、OCVFR 标志在充电结束一小时后仍然设置(这可能与此无关、我不确定)。
那么、对于 LFP 电池、这种 OCVFR=1情况是否正常?
即使 FG 仍然认为它处于 OCVFR 状态、QMax 更新也会在48小时后发生?
提前感谢!