This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在 LFP 学习周期中、应改用 QMax 更新的情况下、OCVFR 会设置为高电平

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439174/bq40z50-r2-ocvfr-set-high-during-lfp-learning-cycle-when-qmax-update-should-happen-instead

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我有一包4S5P 3.65V 1600mA Li52FePO4电池、使用 chemID 4166。 根据 cemdat 文件、这些 JGNE 单元的平面区域为3270-3330mV。
我认为 FG 配置已正确设置并准备好运行学习周期。

学习周期的第一部分完成、DOD0参数已更新、更新状态为04。 因此、现在可以进行 QMax 更新了。

但学习周期的充电部分仍然没有完成。 充电电压为14.6V 时、充电结束时、FC、TC 和 VCT 位都被设置、VOK 关闭、RDIS 被设置。 此时、当电池包在大约2小时内达到静止状态时、应该会进行 QMax 更新。 相反、OCVFR 标志会在很短的时间后设置、指示电芯电压处于平坦区域内。 但实际电池电压约为3600mV、远高于平坦区域。

在搜索答案时、我发现了一个具有类似问题的主题: bq40z50-r2-why-ocvfr-bit-set
我按照他们的指令进行操作、现在我能够在 IT 电量监测2寄存器中设置 QMax_poc 标志。 但到目前为止、我没有看到任何差值、OCVFR 标志在充电结束一小时后仍然设置(这可能与此无关、我不确定)。


那么、对于 LFP 电池、这种 OCVFR=1情况是否正常?

即使 FG 仍然认为它处于 OCVFR 状态、QMax 更新也会在48小时后发生?

提前感谢!


e2e.ti.com/.../14v6_5F00_chem8.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电后超过48小时、电池组达到 REST 状态、电压为13305mV、但未发生 QMax 更新、更新状态仍为04。 OCVFR 标志为 OFF。

    *在第一篇文章中,我犯了一个错误,这是一个4S5P 包,与1600mA cells.


    我接下来应该尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送一个您尝试学习周期的日志文件? 您能否同时向我发送您正在使用的电池的数据表?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我们使用的化学 ID 是4166、用于 JGTFR 1600mA 52细胞。 然而,它看起来我们有 JGCFR 1600mA 细胞,它有一个不同的化学成分。 "T"表示高温、"C"表示高容量。

    我在4S5P 包上进行了化学识别、基于这种方法、GPC 工具发现 chemID 414最接近、但差异也是6.59%、这似乎不好、因为原则上它应该低于3%。

    我找不到有关这方面的任何信息、我在4S5P 设计中是否正确进行了化学测试? 我是否还应该以成比例减少电流的4S1P 配置来尝试它、或者并联电池不会影响 chemID 识别?

    如果我进行了正确的测试、并且列表中没有合适的化学成分、那么选择其他电池的最简单解决方案是吗?

    e2e.ti.com/.../JGNE-Goldencell-JGCFR18650_2D00_1600mAh_2D00_3.2V_2D00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用4S1P 配置执行 GPCCHEM 工具测试。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在4S1P 配置中、我得到 ChemID 400有7.16%的偏差。
    测量单节电池是否值得? 我也会这么做。

    如果我发送了一些电池、AFAIK TEXAS 可以测量电池化学成分。 我住在匈牙利,我应该联系谁? 此过程需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kovacs,

    是的、如果可能、请尝试使用单节电池运行 GPCCHEM 工具。 这是首选方法。

    让我们看看结果是什么、然后再考虑下一步将电池发送到我们的实验室。 这一过程可能需要6至8周。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、单节电池测试也完成了。
    在4S1P 中:ChemID 414最接近、偏差为6.59%
    在1S1P 中:ChemID 457是最接近的、偏差为8.8%

    目前 BQStudio 似乎没有不可替代的化学物质。 在我们的工作领域,这些单元格需要满足一些非常具体的要求。 因为切换到另一个 LFP 电池可能不容易。
    因此、我们仍然热衷于让一些细胞给 TI 进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kovacs,

    是的、您是否有一家当地的 FAE;您可以联系该 FAE 以开始发送电池以便在我们的实验室对其进行表征。 如果没有、那么我也将能够在该过程中提供帮助。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有这种接触。 我想请你的帮助。

    Tamás μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,我将向您发送一个朋友的请求,我们可以在私人消息中讨论这一点。

    此致、

    Adrian