This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:未检测到 EV2400

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25756EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443482/ev2400-ev2400-is-not-detected

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ76930EVMBQ25756EVMBQSTUDIO

工具与软件:

我尝试使用器件用户指南( bq769x0评估软件 )并遇到以下问题:

我 尝试更新 EV2400模块的固件、但未能连接到器件来执行更新。  在"Update"窗口中接收到一条 表明没有连接任何器件进行更新的消息。
我还尝试了连接到另一个评估板( BQ25756EVM ) BQStudio 中工作 但它不起作用。 在这两种情况下、我都遵循了  评估板用户指南中所述的步骤。 我使用的是 Battery Management Studio Test 的1.3.127版本。

EV2400器件上的 LED 亮起。 我测试了如何将它连接到另一台计算机(也运行 Windows 11)、它可以正常工作 BQStudio 中工作 .

我不确定是否需要额外的驱动程序才能正常运行。 我想了解安装软件和连接 EV2400模块以确保成功连接的应遵循的步骤。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo、您好!

    您是否曾尝试过使用过  bq769x0评估软件  兼容 BQStudio 的计算机上运行?

    此致、

    Adrian