请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C57L 工具与软件:
我们在产品中使用 UCC28C57L。
UCC28C57L 电源电压、VDD、额定电压为30V 的绝对最大值、但是一个超过额定值大约20ns 的电压、如下面显示的波形中所示、已经被确认。 该电压会重复多次。
这种现象是否会导致故障? 或者它不会在短时间内发生故障?
到目前为止、下面的波形中没有出现故障、但有报告表明其他人发生了故障。
如果它是20ns、它可以承受多大的电压?
此外、可容忍的单独电压差异有多大?
↓5-7引脚电压