This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808 VDD

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442738/tps3808-tps3808-vdd

器件型号:TPS3808

工具与软件:

您好!  
TPS3808具有不同的后缀:G33和 G25。
我们可以为 TPS3808 G33的 VDD 输入3.3V 电压。
如何了解 TPS3808 G25?

我们可以在其 VDD 上施加2.5V 吗?

当我们将2.5V 连接到 VDD 时、MR 是否支持3.3V 电平信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    您可以在  TPS3808 G33和 TPS3808  G25型号上放置2.5V VDD。

    连接2.5V VDD 时、MR 支持2.5V 电平信号。 MR 逻辑输入基于 VDD。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS3808 G33和 TPS3808 G25型号同时支持2.5V 和3.3V VDD、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    是的、它们支持1.7V 至6.5V 的 VDD

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。
    解决我的问题。