请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 工具与软件:
您好!
TPS3808具有不同的后缀:G33和 G25。
我们可以为 TPS3808 G33的 VDD 输入3.3V 电压。
如何了解 TPS3808 G25?
我们可以在其 VDD 上施加2.5V 吗?
当我们将2.5V 连接到 VDD 时、MR 是否支持3.3V 电平信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.