主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 EV2400
工具与软件:
我目前正在使用 BQ25756、需要澄清以下问题:
1:BQ25756运行所需的条件是什么?
2:是否需要连接负载电池? 否则、IC 将无法工作。
3:BQ25756是否可以在纯硬件模式下完全运行而无需任何软件编程? 也就是说、不通过 I2C 写入任何 BQ25756寄存器。
4:是否可以在不连接电池的情况下测试 BQ25756的某些功能? 例如、通过 FB 引脚的电阻分压器调整电池充电电压。
5:如何直观地确定 BQ25756是否正常工作? 测量 REGN 是否具有输出(约5V)是否是可行的方法?
6:我的最新进展是充电电压为24V、并连接了电池(4.2V)。 PG 具有指示(PG =低电平)、但 STAT1和 STAT2为高电平、意味着"检测到充电故障(TS 超出范围、安全计时器故障等)"。 请确认在我的纯硬件控制方案中可能出现充电故障的情况是什么?
提前感谢。