This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:我目前正在使用 BQ25756、并有一些问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433715/bq25756-i-am-currently-using-bq25756-and-have-some-questions

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: USB2ANYEV2400

工具与软件:

我目前正在使用 BQ25756、需要澄清以下问题:

 

1:BQ25756运行所需的条件是什么?

 

2:是否需要连接负载电池? 否则、IC 将无法工作。

 

3:BQ25756是否可以在纯硬件模式下完全运行而无需任何软件编程? 也就是说、不通过 I2C 写入任何 BQ25756寄存器。

 

4:是否可以在不连接电池的情况下测试 BQ25756的某些功能? 例如、通过 FB 引脚的电阻分压器调整电池充电电压。

 

5:如何直观地确定 BQ25756是否正常工作? 测量 REGN 是否具有输出(约5V)是否是可行的方法?

 

6:我的最新进展是充电电压为24V、并连接了电池(4.2V)。 PG 具有指示(PG =低电平)、但 STAT1和 STAT2为高电平、意味着"检测到充电故障(TS 超出范围、安全计时器故障等)"。 请确认在我的纯硬件控制方案中可能出现充电故障的情况是什么?

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6354551:

    感谢您的配合。

    1.可以查看数据表中的建议运行条件。

    2.没有,没有必要。 EVM 用户指南介绍了如何在无电池的情况下进行测试。

    3.可以、BQ25756可以在纯硬件模式下运行。

    4.是的,这是可以测试的。

    5.测量 SW1和 SW2上的开关通常是确定充电器是否正在充电的理想方法。

    6.您是否能够访问 EV2400或 USB2ANY 来读取寄存器? 您是否正在使用真实的电池?

    我们还提供了可能有助于 BQ25756的常见问题解答页面: e2e.ti.com/.../faq-bq2575x-central-faq-page

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、加洛韦、

    非常感谢您的帮助。 我的回答是:

    1. 您是否有权访问 EV2400或 USB2ANY 来读取寄存器? 您是否正在使用真实的电池?

    否、我没有这些信息。  是、我使用一节4.2V 锂离子电池。

    --------------------------------------------------------

    还有一些有趣的情况和问题:

    1:当我使用24V VAC 时、我的预期 VAC、PG=LOW、STAT1 = STAT2 = HIGH;

    2:当我使用5V VAC 时、我的测试 VAC 以验证25756是否正常工作、或部分工作、PG=HIGH、STAT1= STAT2=低电平。

    PG 状态是合理的,我最初设置的 ACUV 和 ACOV,瞄准 VAC 操作窗口为:10-36V 、μ A 因此、5V VAC 结果为 PG=HIGH 、μ A 是正确的。

    3:那么、我 将 ACUV 连接到 VAC、将 ACOV 连接到 PGND、以应用默认的内部 VAC 工作窗口(VAC_OP=4.2-70V)、PG=LOW、STAT1 = STAT2 =高电平。

    在所有这三种情况下、REGN 均无输出、且 SW1和 SW2均不开关。

    在我的设计中、我使用3个 LED 直观地指示 PG、STAT1和 STAT2的状态、请参阅数据表和25726 EVM 了解电阻值。

    我的问题是:

    1:关于上述现象、您能给出一些见解和线索吗?

    2:位于25756数据表的第32页 S  " 表8-6. STAT1、STAT2引脚状态 "

    " 检测到充电故障(TS 超出范围、安全计时器故障等)" STAT1= STAT2 =开启。

    " 禁用充电(EN_CHG = 0或 CE 引脚为高电平)" STAT1 = STAT2 = OFF。

    关于 STAT1和 STAT1引脚的输出电压电平、ON 和 OFF 是否分别对应高电压电平或低电压电平? 反之亦然?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    1.可以测量 VAC、ACOV 和 ACUV 处的电压来确保这些引脚上的电压正确吗?

    2. PG、STAT1和 STAT2用于驱动 LED。 PG 为低电平有效引脚。 STAT1和 STAT2发出低电平信号以打开其 LED。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、加洛韦、

    1. 您是否可以测量 VAC、ACOV 和 ACUV 处的电压、以确保这些引脚上的电压正确?

    答案:VAC=24V、与应用的 VAC 相同。

    为简单起见、我已将 ACUV 连接到 VAC、将 ACOV 连接到 PGND 以应用4.2V 至70V、的内部 VAC 工作窗口(VAC_OP)、并且我使用可调输入电压源来检查 VAC。的正确性。PG 引脚工作良好:当 VAC< 3.7V (约)时、PG_PIN=高电平;当 VAC>4.2V (约)时、PG_PIN=低电平、

     

    1. PG、STAT1和 STAT2用于驱动 LED。 PG 为低电平有效引脚。 STAT1和 STAT2发出低电平信号以打开其 LED。

    同样在 STAT1和 STAT2上在 BQ25756P32/的数据表中 " 表8-6. STAT1、STAT2引脚状态 "

    进行选择 STAT1和 STAT2 S 输出= 高电平、它们是指"检测到充电故障(TS 超出范围、安全计时器故障等)还是"充电禁用(EN_CHG = 0或 CE 引脚为高电平)"?

     

    3:关于 TS 引脚的值? TS 引脚值的正确工作窗口是什么? 如果 REGN 没有输出、器件是否会在内部判断 TS 是否超出范围?

    4:在我的情况下我想 REGN 没有5V 输出、这可能是器件不充电的主要原因。 而 REGN 没有5V 输出的可能原因是什么?

    5:在我的应用、我只使用正向充电模式,也就是说,电池不需要为任何东西反向供电,在这种情况下,什么是 PIN_32 VAC 的正确连接,在我当前的设计中,我把它通过一个1uF/100V 电容器连接到 PGND。 PIN_33VAC 连接到充电输入源(24V)。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    顺便说一下、您是使用 EVM 还是定制 PCB?

    2.激活信号后、STAT1和 STAT2变为低电平。 对于表8-6、亮起表示 LED 亮起。

    两者皆适用 STAT1和 STAT2 S 输出= 高电平、无论它们是指"检测到充电故障(TS 超出范围、安全计时器故障等)还是"充电禁用(EN_CHG = 0或 CE 引脚为高电平)"?[/QUOT]

    对于"Charging fault detected"、STAT1和 STAT2都将为低电平。 对于"禁用充电"、STAT1和 STAT2都将为高电平。

    3. TS NORMAL 约为3V。 如果 REGN 未开启、TS 引脚将不会运行。

    4.让我看看这个,然后回到你。

    5.连接销33和销32。

    另外、对于您的系统、您还有其他可以告诉我的信息吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、加洛韦、

    感谢您的宝贵说明、它们确实很有帮助。

    1:我的最新进度如下:当我连接 PIN32和 PIN33时、VOLTAGE_PIN32= VOLTAGE_PIN33=低电平3个 PG(STAT1+STAT2+LED都亮起。

    并且STAT1+STAT2保持开启状态、即使我断开了引脚32和引脚33。

    我认为这意味着该器件从"充电禁用"变为"检测到充电故障(TS 超出范围、安全计时器故障等)"、这是一个明显的进步、但需要一点点时间。

    2:在 TS 连接上I 严格遵循数据表和 EVM 的值:5.24K+30.3K+103AT NTC。

    我尝试引入一个外部5V 电压而不是 rgen、因此 TS 引脚上的测量值大约为:3.22V。

    --------------------------------------------------------

    另外、对于您的系统、您还有其他可以告诉我的信息吗?

    答案:

    在我当前的设计、中  布局指南仅部分遵循我使用了3块电路板来组装整个设计:BQ25756内核(微型芯片、仅25756)+主板(所有设置、其中有 BQ25756内核插头)+驱动器板(4个 NMOS 和输出级为电池充电)、以便于后续升级和迭代。

    请确认:此类拓扑在器件达到一定程度之前可能会导致不良结果 T 正常工作、例如导联 "检测到充电故障"

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    感谢您耐心回答这个问题。 我下周会解答您的问题。

    同时、您能将这个系统的原理图发给我吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    这种 设置非常复杂。 这里有三种不同的连接可能会失败。 我不建议这样设置电路板。 与主板相比、核心板上的组件是什么? 您是否已检查每个电路板是否连接良好?

    为了快速更改开发板上的设置、我将插座母头焊接到了具有电阻器的位置。 这让我能够为电路板上的各种电阻器使用通孔电阻器、无需焊接。 或许这样的东西适合您?

    如果您追求小型化、我们可以提供适用于100W 和240W 充电的参考设计:

    此致、
    埃森·加洛韦