This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电源(提供方)模式不会在 Samsung galaxy 和 google 像素器件上启动充电

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442087/tps25750-power-source-provider-mode-does-not-initiate-charging-on-samsung-galaxy-and-google-pixel-devices

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

TPS25750配置为供电模式(15W)和受电模式(45W)。 该设备在两种模式下均工作正常、但当连接三星 Galaxy 或 Google Pixel 设备时、它不会启动充电。 但是、它可以毫无问题地为 iPhone 12和摩托罗拉 G23设备充电、并且我们使用 USB 电子负载成功消耗了5V @ 2.7A 电流。

我已经在不同场景中读取 TPS25750状态寄存器0x1A 和0x40以进行调试

无受电方无源:  0x0500000000 (0x1A)、0x04000005 (0x40)

灌入模式:(作为用户、充电电池)

受电模式(基于 PD 的充电器连接36W): 0x051D006000 (0x1A)、0x040C0000 (0x40)

灌入模式(未连接基于 PD 的充电器10W): 0x050D001000 (0x1A)、0x04040009 (0x40)和 0x04040005 (0x40)

来源模式:(作为提供方)

源模式(三星 Galaxy S21 Ultra & Google pixel ): 0x057D001000  (0x1A), 0x04001500 (0x40)  

源模式(Motorola G23): 0x055D00E000  (0x1A)、0x04400000 (0x40)

源模式(电子负载测试仪): 0x057D002000   (0x1A)、0x04400000 (0x40)

我们还在 TPS25750上遇到了另一个问题。 当器件首次由 PD 充电器供电时、灌电流和拉电流模式在仔细检查后都能正常工作。 但是、当首次为非 PD 充电器上电时、TPS 模式会更改为 APP。 在这种情况下、拉出模式不起作用、但灌入模式可正常工作、支持最高45W 的灌电流。

您能否帮助我们解决这些问题并确保与 PD 和非 PD 充电器以及三星 Galaxy 和 Google Pixel 等设备的兼容性?

e2e.ti.com/.../TPS25750-Application-Customization-Tool2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:  

    具有 PD 功能的智能手机在连接后能够成为源。 因为您在问题4中选择了"电源接收器(消费者)"  首选电源角色是什么?  这会将 TPS25750配置为在协商合约后自动发送电源角色交换请求以成为受电方。  

    如果可能、我强烈建议改用 TPS25751、因为该器件与 TPS25750引脚对引脚兼容、但更新了固件并符合 PD3.1规范。 该器件的 GUI 工具还具有更高的可配置性、用于禁用自动启动切换至受电方控制。有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751 

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我曾尝试选择电源(提供方)相同的结果。 您能否确认以下问题可能是什么:"我们还遇到了 TPS25750的另一个问题。 当器件首次由 PD 充电器供电时、灌电流和拉电流模式在仔细检查后都能正常工作。 但是、当首次为非 PD 充电器上电时、TPS 模式会更改为 APP。 在这种情况下、拉电流模式不起作用、但灌电流模式可正常工作、支持最高45W 的灌电流。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:  

    您是否能够捕获 PD 日志? 这将帮助我们确定 TPS25750为何会充当受电方而不是供电方。  

    您能否确认此问题可能有哪些"我们还遇到了另一个 TPS25750问题。 当器件首次由 PD 充电器供电时、灌电流和拉电流模式在仔细检查后都能正常工作。 但是、当首次为非 PD 充电器上电时、TPS 模式会更改为 APP。 在这种情况下、拉电流模式不起作用、但灌电流模式可正常工作、支持最高45W 的灌电流。"  [报价]

    如果 TPS25750首先从 VBUS 而不是 VIN_3V3启动、则会在 TPS25750上升高电池电量耗尽标志。 在 TP25750承担供电角色之前、需要清除该电池电量耗尽标志。 在您描述的两种情形中:

    1.是否有 EC 在应用程序模式下启动后清除 TPS25750无电电池标志?  

    2.您提到了非 PD 充电器、但它可以支持高达45W 的灌功率、这是怎么可能的? 非 PD 充电器通常仅允许高达15W 的功率、大于15W 的功率通常需要支持 PD 的充电器。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750状态寄存器0x1A 和0x40、可用于不同场景下的调试

    无受电方无源:  0x0500000000 (0x1A)、0x04000005 (0x40)

    灌入模式:(作为用户、充电电池)

    受电模式(基于 PD 的充电器连接36W): 0x051D006000 (0x1A)、0x040C0000 (0x40)

    灌入模式(未连接基于 PD 的充电器10W): 0x050D001000 (0x1A)、0x04040009 (0x40)和 0x04040005 (0x40)

    来源模式:(作为提供方)

    源模式(三星 Galaxy S21 Ultra & Google pixel ): 0x057D001000  (0x1A), 0x04001500 (0x40)  

    源模式(Motorola G23): 0x055D00E000  (0x1A)、0x04400000 (0x40)

    源模式(电子负载测试仪): 0x057D002000   (0x1A)、0x04400000 (0x40)  

    您是否需要任何其他寄存器状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件专家将尽快作出响应。 请预计感恩节假期周期间会有延误。

    谢谢你。