主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
TPS25750配置为供电模式(15W)和受电模式(45W)。 该设备在两种模式下均工作正常、但当连接三星 Galaxy 或 Google Pixel 设备时、它不会启动充电。 但是、它可以毫无问题地为 iPhone 12和摩托罗拉 G23设备充电、并且我们使用 USB 电子负载成功消耗了5V @ 2.7A 电流。
我已经在不同场景中读取 TPS25750状态寄存器0x1A 和0x40以进行调试
无受电方无源: 0x0500000000 (0x1A)、0x04000005 (0x40)
灌入模式:(作为用户、充电电池)
受电模式(基于 PD 的充电器连接36W): 0x051D006000 (0x1A)、0x040C0000 (0x40)
灌入模式(未连接基于 PD 的充电器10W): 0x050D001000 (0x1A)、0x04040009 (0x40)和 0x04040005 (0x40)
来源模式:(作为提供方)
源模式(三星 Galaxy S21 Ultra & Google pixel ): 0x057D001000 (0x1A), 0x04001500 (0x40)
源模式(Motorola G23): 0x055D00E000 (0x1A)、0x04400000 (0x40)
源模式(电子负载测试仪): 0x057D002000 (0x1A)、0x04400000 (0x40)
我们还在 TPS25750上遇到了另一个问题。 当器件首次由 PD 充电器供电时、灌电流和拉电流模式在仔细检查后都能正常工作。 但是、当首次为非 PD 充电器上电时、TPS 模式会更改为 APP。 在这种情况下、拉出模式不起作用、但灌入模式可正常工作、支持最高45W 的灌电流。
您能否帮助我们解决这些问题并确保与 PD 和非 PD 充电器以及三星 Galaxy 和 Google Pixel 等设备的兼容性?