请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 工具与软件:
您好、
客户使用 BQ24040为电池充电。 断开 VIN 电源(拔下电源输出电缆)后、发现 VIN 端存在约1.5V 的电压、芯片电流损耗约为2 -3mA。 ISET 引脚的电阻为620欧姆。 请帮助分析原因。
原理图如下所示:
断开充电电源后 VIN 的波形图如下:
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.