This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:如果没有 VIN、BQ24040的功耗过高

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431796/bq24040-bq24040-power-consumption-is-too-high-without-vin

器件型号:BQ24040

工具与软件:

您好、

客户使用 BQ24040为电池充电。 断开 VIN 电源(拔下电源输出电缆)后、发现 VIN 端存在约1.5V 的电压、芯片电流损耗约为2 -3mA。 ISET 引脚的电阻为620欧姆。 请帮助分析原因。

原理图如下所示:

断开充电电源后 VIN 的波形图如下:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明2到3 mA 的来源吗? 如果它来自 VBUS、它将耗尽输入电容器。 VBUS 节点上是否有其他任何东西可能会将其挂起?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户当前的解决方案是向 VIN 添加释放功能。 适配器断开连接后、VIN 将降低一段时间、芯片将完全停止工作。  它是由下图所示引起的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器将耗尽输入电容器、直到器件由于进入睡眠模式而停止充电。  

    此致、

    Mike Emanuel