请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM33604 工具与软件:
您好!
我们正在为通信应用中的产品寻找电源(负电压 I/p 和正电压输出)设计。 电源要求如下
输入 Vin (min)=-ve 60V
输入 Vin (最大值)= -ve 36V
VOUT =+12V
Iout = 3至4安
如果 有人能分享参考设计/链接/器件型号、那就更好了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
虽然我们没有专门为负输入/正输出电压设计的任何器件、但您仍然可以通过实施 本应用手册中介绍的配置来实现所需的性能。适合该应用的器件是 LM5122。
希望这能解答您的问题。
此致、
Federico