This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:LMZM33604

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442682/lmzm33604-lmzm33604

器件型号:LMZM33604

工具与软件:

您好!

 

我们正在为通信应用中的产品寻找电源(负电压 I/p 和正电压输出)设计。 电源要求如下

输入 Vin (min)=-ve 60V

输入 Vin (最大值)= -ve 36V

VOUT =+12V

Iout = 3至4安

 

如果 有人能分享参考设计/链接/器件型号、那就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMZM33604不适合此应用。  

    我会将此主题重新分配给能够帮助推荐器件的产品系列。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们没有专门为负输入/正输出电压设计的任何器件、但您仍然可以通过实施 本应用手册中介绍的配置来实现所需的性能。适合该应用的器件是 LM5122

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Federico