This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:体二极管保护与 FET 控制信号和命令

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442791/bq769142-body-diode-protection-vs-fet-control-signals-and-commands

器件型号:BQ769142

工具与软件:

大家好!

您能否确认 CFETOFF、DFETOFF 和 FET 控制命令(CHG_PCHG_OFF、 DSG_PDSG_OFF)会覆盖体二极管保护激活?

使用 I2C 命令和驱动输入信号(例如 CFETOFF 和 CHG_PCHG_OFF)具有相同的效率或是否有任何差异(请求生效的时序除外)?

换句话说、键入 case ( a. ):

1A。 CFETOFF 有效

主题。 SFET = 1

3a.放电电流幅度大于 DIODE_PROTECTION_THRESHOLD。

可导出至

4A。 CHG + PCHG FET 状态=关断

是句子 4A 对还是错?

案例( b) 、类似配置:

1b。 已发送 CHG_PCHG_OFF。

2b. SFET = 1

3B。  放电电流幅度大于 DIODE_PROTECTION_THRESHOLD。

可导出至

4B。 CHG + PCHG FET 状态=关断

是句子  4B  对还是错?

感谢您的支持、

Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enrico、

    CFETOFF 和 DFETOFF 引脚将禁用 FET、如果被这些引脚禁用、体二极管保护将不起作用。

    与基于引脚(例如 CFETOFF)导通 FET 相比、FET 根据启用的保护故障快速关断。 表6-9. 事件的时序 BQ769142技术参考手册 (TRM)中提供了一些更详细的信息。  

    ‘您的案例陈述、如果"CFETOFF ACTIVE"表示 CFETOFF 已置为有效、则 CHG FET 和 PCHG FET 将被禁用。 即使 DSG 电流大于二极管保护阈值、CHG 和 PCHG FET 也将保持关断状态、除非 CFETOFF 取消置位并且没有其他项阻止它们重新启用。  

    第二个语句应与第一个语句具有相同的效果。 对此进行了进一步讨论  第5.2.3.2节:FET 控制  技术参考手册。  

    需要注意的是子命令 0x0093 DSG_PDSG_OFF () 0x0094 CHG_PCHG_OFF () 应该的 不会 DDSG 和 DCHG 引脚在 DDSG 和 DCHG 模式下使用、则应使用该引脚。 此论坛帖子应解释不建议您这样做的原因。 进一步说明了 DDSG/DCHG 运行

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的反馈

    从我们的初始测试来看、当通过 I2C 命令关断 FET 时、体二极管保护的工作原理似乎与 TRM 所述完全相同。 即、如果电流大于(幅度)阈值、则可以启用 FET。

    这与您的句子"第二句话的效果应与第一句相同..."相反。

    能否请您查看我的问题、如果出现以下情况、则确认该问题:

    - 4a 正确

    - 4b 是错误的

    换句话说、您能确认吗

    a.通过信号(CFETOFF/DFETOFF)禁用路径时、体二极管保护不起作用。

    b.体二极管保护 在通过 BQ 器件 和主机命令控制路径时有效。

    是否有明确说明这一差异的文件?

    非常感谢

    Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enrico、

    感谢大家收看。 我误读了你的第二句话。  

    a. 通过信号(CFETOFF/DFETOFF)禁用路径时体二极管保护不起作用。[/QUOT]

    正确。

    b.  通过 BQ 器件 和主机命令控制路径时、体二极管保护起作用。[/QUOT]

    正确。

    但不幸的是、这不同于 TRM 中所述的情况 我们可能会在将来制作常见问题解答文档来帮助澄清这一点。

    此致、
    Alexis

    [/quote]