请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143 工具与软件:
您好!
根据数据表图9-10 (具有多相应用的单输出)、我是否可以确定它是否支持18V~48V 输入和12V/60A 输出?
假设 可以、但希望与团队再次确认。

谢谢、此致、
老虎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Tiger
可以通过4个相位实现12V/60A 设计、如博文的随附图所示。 我建议使用 LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com 设计计算器。 请在设计完成后将原理图发送给我们以供审查。
我希望这对您有所帮助
谢谢你
此致
Onkar Bhakare