This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:带有2个 LM5143的12V/60A 两相应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444544/lm5143-2phase-application-for-12v-60a-with-2pcs-lm5143

器件型号:LM5143

工具与软件:

您好!

根据数据表图9-10 (具有多相应用的单输出)、我是否可以确定它是否支持18V~48V 输入和12V/60A 输出?

假设 可以、但希望与团队再次确认。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger

    可以通过4个相位实现12V/60A 设计、如博文的随附图所示。 我建议使用 LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com 设计计算器。 请在设计完成后将原理图发送给我们以供审查。

    我希望这对您有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onkar。

    这是我的客户正在研究的解决方案之一。

    LM5177x 并行模式也适用于降压/升压(8V 至48V 输入)。

    如果他们选择了 LM5143、会将设计提交给 BU 审核。

    祝你度过美好的一天!

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你老虎