This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:使用 Excel #39;s 计算工具的恒定设置

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443943/tpsf12c1-constant-setting-using-excel-s-calculation-tool

器件型号:TPSF12C1

工具与软件:

您好!

我将使用 Excel 计算器来确定 IC 外设组件的常数。 请确认我的理解是否正确。

问题1。 源阻抗估算很困难。 ​​计算器上是否有标准值? 实际上我觉得有必要根据系统和电路的特点去做调整、但是能否给我一些指导值的建议呢?

问题2: fLFstability (低频稳定性的指标)是确保设计稳定运行的重要因素。 TI 的设计指南指出、系统可能会在10-100kHz 范围内变得不稳定。 我的理解是否正确?
此外、如果以上理解是正确的、则当我根据第6步输入常数时、fLFstability = 17.5kHz。 要将 fLFstability 设置为100kHz 或更高、我需要查看哪些设置?

Q3.使用多大频率应该得到 fLFstability、fRD1-CD2、fRD1-CD1、fRD2-CD2、fRD3-CD3的计算结果 和 fRD1A-CD1进行比较? 此外、它们是否会影响 AEF 环路增益?

问题4。 在下面的波形中、 高幅度区域表明滤波器有效地降低了噪声。 相位是检查稳定性的指数。 特别是在交叉频率(增益为0dB 的点)下、45°或更大的相位裕度是稳定运行的条件。 我的理解是否正确?

问题5. 幅度增大的频带(绿线)是指有源滤波器比无源滤波器更有效地抑制噪声的区域。 Delta (灰线)越大、改进效果越大。 我的理解是否正确?

问题6.  此图分析了共模扼流圈的阻抗特性。 虚线图显示了相位特征、指示阻抗随频率的相位变化。 此外、没有电网侧扼流圈的指示、但可以通过参数输入设置显示。 我的理解是否正确?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor

    感谢您的提问。 我将就此向您介绍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.首先、您可以使用 Excel 计算器中提到的值。 它们是系统的通用标准值-您可以将它们作为指南。 如果您需要准确的值、则必须要求客户评估阻抗并与您分享、因为这些阻抗是特定于每个系统的。  除中国证监会外、所有其他价值均不会对业绩产生重大影响。  

    2. fLF 稳定性是内部的,用于调整步骤6中的阻尼元件值。 您就没有很大的自由度来调整它。 为了实现稳定运行、我们建议对所选列使用第6步中的计算值。 查看稳定运行的增益和相位图。 如果 fLF 的稳定性低于100kHz 是可以的。  

       fLfstability、fRD1-CD2、fRD1-CD1、fRD2-CD2、fRD3-CD3、 和 fRD1A-CD1是用于计算阻尼元件值的值。 它们确实会影响 AEF 增益、但您无法独立更改它们。 请选择 RD1、CD1、CD2、RD2、RD1A、 基于计算列的 RD3、CD3分量值、并将其用于所选值列中。  

    4.是的、Conor、正确。 只要相位不发生急剧转换并且相位不超过-180度或+180度、那么这就是一个稳定的系统。  

    5、正确。

    6.不,目前在您共享的图表中,网格侧和常规侧扼流圈轮廓重叠。 这就是您无法看到差异的原因。 但如果更改其中一个数据、您将看到这两个数据的不同图形。 如果您有扼流圈的模型数据、请使用等效的模型参数并输入它们。 如果您有扼流圈的阻抗与频率数据、请选择"impedance vs freq"数据并输入该数据。

    谢谢。此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    谢谢你。 感谢您的帮助!

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Conor。