This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:适用于全桥整流的 IC 或参考设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27714, UCC24624, UCC27710, UCC27211, UCC27211A, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444164/ucc28950-q1-ics-or-reference-design-for-full-bridge-rectification

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC24624UCC27710UCC27211、UCC27712 、UCC27714、 UCC27211AUCC24612

工具与软件:

您好!

我想开发100kHz-300kHz 同步整流器(60V、15A)。 我不想使用中心抽头次级、因为根据我的理解、这允许对同一体积使用两倍的铜、从而将绕组中的功率耗散减半。 我认为 全桥整流器的半导体损耗是中心抽头整流器的两倍、但我认为这不会抵消使用整个次级绕组所节省的功率损耗。 如果我的理解到目前为止是错误的、请告诉我。

我见过一些使用中心抽头次级的 LLC 整流器、但我见过没有全桥同步整流 IC。

您能否说明您是否有这样的器件、或者是否可能使用多个器件来实现此目的? 此外、欢迎提及此种制度。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    是的、您回答正确。 通过在次级侧使用全桥整流器、而不是中心抽头次级侧、可以使变压器次级绕组的导通损耗减半。  

    对于高输出电压、通常建议使用全桥整流器。 其中半导体中的这种额外导通损耗不是总损耗的主要部分。

    可在高输出电压和高电流条件下选择具有同步整流器的全桥整流器。  

    我不知道一种设计、其中采用具有 SR 的全桥整流器来提供直接基准。

    • 但是、为此、您可以考虑使用 UCC24624 SR 驱动器。  
    • 连接 UCC24624以 驱动每个桥臂上的两个下部 MOSFET。
    • 使用这两个栅极驱动器通过半桥栅极驱动器驱动备用桥臂的高侧 FET (TOP1+Bottom2和 Bottom1+Top2)。
    • 根据电压要求选择栅极驱动器(例如:UCC27211/ UCC27211A 100V;UCC27710 /UCC27712 / UCC27714 600V 额定电压等)。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hemanth:

    感谢您的回答。 所有 TI 器件中没有全桥 SR。

    采用倍流整流器的建议是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  


    我们没有全桥 SR 控制器值得推荐。

    要实现具有 SR 的倍流器、请考虑使用 UCC24612 (单通道)控制器。 因为 UCC24624不允许同时打开两个栅极驱动器。

    此致
    Hemanth