This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201A:不同的调光深度

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201, TPS92201A, TPS92201AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441745/tps92201a-different-dimming-depth

器件型号:TPS92201A
主题中讨论的其他器件:TPS92201、、

工具与软件:

您好!  

我们已注意到  TPS92201的调光深度小于100:1 (约33:1)。 但适用于 TPS92201 A 具有100:1。 您能否确认 TPS92201和 TPS92201的行为差异 答?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:  

    很高兴为您提供帮助!  

    您能否分享申请详情?  

    • 平均分量
    • 串行中的 LED 编号
    • 已盘绕
    • 电感器值

    您还能分享一下自己的 EE 吗?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该测试是在 TPS92201 EVM 板上完成的

    • VIN - 5V
    • 连续的 LED 数量-一个 LED (SFH 4716A)
    • ILED - 默认情况下(500mA 最大值)
    • 电感器值- 默认情况下(2.2uH)

    此致、

    Andrii Novatskyi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    我们稍后会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:  

    在我看来、这是一种很正常的情况。 我来向大家介绍 TPS92201与 TPS92201A 之间的区别。  

    TPS92201可以使用非常精确的电流(即5mA)支持1%的调光比、因为它在轻负载下采用 FPWM 模式、但效率有所损失。  

    TPS92201A 在低调光比时具有非线性的输出电流将偏移较高、因为它在轻负载下应用 PFM 模式、从而提供更高的效率。  

    因此、与 TPS92201A 相比、TPS92201可支持更高精度的调光比。 您能否仔细检查一下情况是否如此?  

    谢谢!  

    此致!

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在本例中:
    TPS92201 - 33:1
    TPS92201A - 100:1

    看来 PFM 模式提供了更深层次的调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:  

    请帮助确认下面的行为假设。 如果我理解您的情况有误、请随时更正我。  

    TPS92201:  

    您使用特定的占空比将 PWM 信号施加到 ADIM 引脚。 当您给出大于33%的占空比时、输出电流将为500mA *占空比。 当施加的占空比< 33%时、输出电流在您的情况下是多少? 保留 500mA * 33%? 非线性下降时会发生什么情况?  

    TPS92201A:  

    当您应用 ADIM 占空比从100%下降到1%时、电流应该下降为500mA *占空比附近的值?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    的说明  TPS92201
    -如果我向 ADIM 引脚施加占空比为1%的 PWM 信号,我将得到500mA / 33 = 15mA

    的说明  TPS92201A:
    如果我将占空比为1%的 PWM 信号应用到 ADIM 引脚,我将得到500mA / 100 = 5mA  

    此致、
    Andrii Novatskyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     TPS92201 EVM 板上的默认 IC (可能是 TPS92201)具有标记:

    我已将默认 IC (可能是 TPS92201)更改为 TPS92201A、并标记为:


    500mА IC 具有调光深度33:1、电流范围15mA - 4 μ A
     TPS92201A 具有调光深度100:1、电流范围5mA、- 500mA

    此致、
    Andrii Novatskyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:  

    EVM 是 TPS92201A 的 EVM。 我认为其默认芯片是 TPS92201A、我刚才向制造此 EVM 的应用工程师确认了这一点。 因此、您得到的行为是完全正确的。  

    在占1%占空比的情况下、TPS92201应该输出5mA、而 TPS92201A 将根据不同条件升高、15mA 是一个合理的值。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    您能 告诉 我通过他的标记代码将什么默认的 IC 焊接到了 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:  

    向产品团队确认、这是 TPS92201A。 我们只向市场发布了 TPS92201AEVM。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。