主题中讨论的其他器件:TPS92201、、
工具与软件:
您好!
我们已注意到 TPS92201的调光深度小于100:1 (约33:1)。 但适用于 TPS92201 A 具有100:1。 您能否确认 TPS92201和 TPS92201的行为差异 答?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们已注意到 TPS92201的调光深度小于100:1 (约33:1)。 但适用于 TPS92201 A 具有100:1。 您能否确认 TPS92201和 TPS92201的行为差异 答?
尊敬的 Andrii:
在我看来、这是一种很正常的情况。 我来向大家介绍 TPS92201与 TPS92201A 之间的区别。
TPS92201可以使用非常精确的电流(即5mA)支持1%的调光比、因为它在轻负载下采用 FPWM 模式、但效率有所损失。
TPS92201A 在低调光比时具有非线性的输出电流将偏移较高、因为它在轻负载下应用 PFM 模式、从而提供更高的效率。
因此、与 TPS92201A 相比、TPS92201可支持更高精度的调光比。 您能否仔细检查一下情况是否如此?
谢谢!
此致!
John。
尊敬的 Andrii:
请帮助确认下面的行为假设。 如果我理解您的情况有误、请随时更正我。
TPS92201:
您使用特定的占空比将 PWM 信号施加到 ADIM 引脚。 当您给出大于33%的占空比时、输出电流将为500mA *占空比。 当施加的占空比< 33%时、输出电流在您的情况下是多少? 保留 500mA * 33%? 非线性下降时会发生什么情况?
TPS92201A:
当您应用 ADIM 占空比从100%下降到1%时、电流应该下降为500mA *占空比附近的值?
谢谢!
此致!
John。
尊敬的 John:
TPS92201 EVM 板上的默认 IC (可能是 TPS92201)具有标记:

我已将默认 IC (可能是 TPS92201)更改为 TPS92201A、并标记为:

500mА IC 具有调光深度33:1、电流范围15mA - 4 μ A
TPS92201A 具有调光深度100:1、电流范围5mA、- 500mA
此致、
Andrii Novatskyi