This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:tps63060

Guru**** 2505145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439152/tps63060-tps63060

器件型号:TPS63060

工具与软件:

您好!
 IAM 使用 tps63060降压/升压

我没有任何输出电压、请查看并提供任何 建议。同时我 使用的是1uH 电感器、原理图中的标签错误。  

谢谢
Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SyAM:

    您的原理图应该没问题、您能在这里共享一些波形吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
     您能请我的原理图和布局吗、如果有任何更改、请告诉我

    .e2e.ti.com/.../2781.Buck_2D00_boost.pdfe2e.ti.com/.../Buck_2D00_Boost-Layout-Top-view_2E00_.pdfe2e.ti.com/.../Buck_2D00_Boot-layout-Bottom-view_2E00_.pdf
     谢谢
    Syam
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    原理图的注释如下所示

    • 如果 PG 未用于下一级控制、则可以保持悬空、这意味着可以删除 R6和 R5。
    • C7是否安装在您的实际电路板中? 1uF 过大、建议保留。
    • 只需删除 R1和 R2、将引脚 EN 直接连接到 Vin。

    对于布局、您能否将数据表中的布局示例作为参考? 或者、如果需要、我也可以向您发送我们的 PCB 设计文件。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
     非常感谢您提供反馈。 此外、请向我发送 PCD 设计文件。
     
    此致  
    Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    请查看下面随附的 AD 文件。

    e2e.ti.com/.../HPA619C.PcbDoc

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 束角、
    您能解释一下 AD 文件布局吗?


     此致


    Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高束角、
    在布局中、我将接地平面放在顶部和底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:  

    你想要什么解释?  

    此致

    TAO