This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:最大负载时的 SW 下冲。

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442924/tps54519-sw-undershoot-at-max-load

器件型号:TPS54519

工具与软件:

您好、TI 支持团队

我遇到了一个问题是为了满足 TPS54519的 PH 引脚规格、尤其是"下冲"、如下所示:

  10ns 期间的最大绝对额定值为-2V。

我的转换器在3.5V 至0.95V 5A 的电压范围内工作、并且具有以下下冲:

通道4 :总输出电流(250mA 不包括在此迹线中)

通道2 :输出电压(交流耦合)

CH1 : PH 引脚

(STAT =-2.95V 时的最小值)。

使用1GHz 示波器、500MHz 无源1:10探头和一根小尾纤(用于 GND 连接)进行探测。

布局与 EVM 相同。

实现具有裕度规格的唯一方法是添加:

- 33欧姆的 RBOOT

-一个2.2欧姆和2.2nF 的高侧和低侧缓冲器

(STAT =-1.64V 时的最小值)。

您能否确认 :

-测量的下冲(没有缓冲器)实际上是一个关于最大绝对额定值的问题?

-修复的方法是正确的和足够的?

可通过电子邮件提供布局和原理图以了解更多详细信息。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lionel、您好!

    本应用手册中具体涵盖了这个主题: slva494a.pdf

    您的测量方法似乎已经很好(短 GND 连接等)

    简单来说就是:在正常的开关操作期间、低于负限值是没有问题的。 应用手册中提供了详细说明。

    我希望这能解答您的问题。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Werner

    感谢本应用手册和您的支持。

    我知道 TPS54519 MAR 上的-0.6V 用于静态外部源、还知道 HS 和 LS MOSFET 死区时间内的行为。
    我使用了具有高示波器带宽的正确接地(弹簧短尾纤、如芯片 PGND 上的卡片说明所示)。 为了进行比较、我还使用1GHz 有源探头(使用短接地引线)。 波形完全相同。

    但是、对于我来说、-2V 10ns 瞬态特别用于指定体二极管"续流"期间的最大下冲。
    在应用手册中,不能100%确定我们是否有-5V 20ns 的软件,芯片寿命是否存在潜在问题.

    如果我们使用良好的布局技术、但没有什么能够真正量化和限制、这是可以的。

    很多 TI 论坛成员似乎 和我一样担心:

    Thread1

    Thread2

    Thread3

    主题4.

    部分 TI FAE 指出"10/20ns MAR 瞬态"、部分则称"10/20ns 时能量受限"。

    因此、我将检查使用和不使用 HS 和 LS 缓冲器时的效率。 进行辐射/传导发射测试。 然后、我将选择保留或删除所有测试信息。
    对于输出纹波、使用2个缓冲器时、"HF 噪声"显著降低。
    您认为这一程序是如何做出最终选择的?

    感谢您的支持
    此致

    Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lionel、您好!

    通常、如果您的系统允许使用缓冲器、请将其包括在内。

    FAE 是正确的、正常运行期间产生的任何下冲都受到能量限制、通常根本不存在问题。 即使在遵循测量的所有最佳做法时、寄生效应仍会显示 比系统中实际噪声更差的噪声。

    对于 SW 线路上外部产生的噪声、-2V 是硬性限制、因为这样就无法保证该噪声的能量及其对器件的影响。

    另外、请分享您的测试结果。

    此致、Werner