工具与软件:
我们有一个配置如下的电路。 在电荷泵运行期间、我们发现 流入 VS 的大电流会出现问题。数据表指出2.7mA 会妨碍任何12V 或24V 系统(我们的为36V)的正常启动运行。 VS 中的这一电流消耗非常大、 建议的10K R1上拉电阻上的压降会将 VVS 降低至零附近(VVS 徘徊在芯片上电复位电压附近、因为芯片在开启/关闭振荡)。
一旦 HGate (Q1)开始开启、D2会向 VS 提供电流并限制 VVS 可以下拉的距离、但您可以看到、当芯片尝试启动电荷泵时、电荷泵会拉大量电流。
VS 的这一压降意味着有时电容电荷不足以导通 Q1、并且 CAP-VS 电压会下降、从而重复复位 HGate 驱动器、有时会无限期地阻止启动。
Q1开/关振荡、以及电荷泵运行期间的大电流消耗(以及相关的 VVS 压降)、如下图所示。
由于处理电路中的电流需要大量的并联 FET、因此我们的电荷泵电容器大约为2个 CVS。
为什么 电荷泵拉取如此大的电流、或者 R1为何如此大(评估板设计中 R1也是10K)?
谢谢
谢谢