This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:电荷泵电流消耗

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443723/lm7480-charge-pump-current-draw

器件型号:LM7480

工具与软件:

我们有一个配置如下的电路。 在电荷泵运行期间、我们发现 流入 VS 的大电流会出现问题。数据表指出2.7mA 会妨碍任何12V 或24V 系统(我们的为36V)的正常启动运行。 VS 中的这一电流消耗非常大、  建议的10K R1上拉电阻上的压降会将 VVS 降低至零附近(VVS 徘徊在芯片上电复位电压附近、因为芯片在开启/关闭振荡)。  

一旦 HGate (Q1)开始开启、D2会向 VS 提供电流并限制 VVS 可以下拉的距离、但您可以看到、当芯片尝试启动电荷泵时、电荷泵会拉大量电流。

 VS 的这一压降意味着有时电容电荷不足以导通 Q1、并且 CAP-VS 电压会下降、从而重复复位 HGate 驱动器、有时会无限期地阻止启动。

 Q1开/关振荡、以及电荷泵运行期间的大电流消耗(以及相关的 VVS 压降)、如下图所示。

由于处理电路中的电流需要大量的并联 FET、因此我们的电荷泵电容器大约为2个 CVS。

为什么 电荷泵拉取如此大的电流、或者 R1为何如此大(评估板设计中 R1也是10K)?  

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AJ:

    数据表中显示的2.7mA 电荷泵电流是平均值。 导通期间、电荷泵需要更高的电流、它的值更高。

    要使启动成功、请进行相应调整。

    并保持 CVS = 10XVCAP

    电阻 R1调整为10k、以最大程度地降低齐纳二极管 D1中的功率耗散。 如果齐纳二极管强度更大、电阻值可以降低。

    此致、

    Shiven Dhir