This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:无 ChemID、DOD 偏差低于3%

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443645/gpcchem-no-chemid-with-dod-deviation-below-3

器件型号:GPCCHEM

工具与软件:

我已根据 slva725a 指南对电池执行了一个循环来选择化学物质 ID 并上传至 GPC 化学物质工具。

我回来的报告发现化学 ID 为3567、偏差为5.6%、最佳匹配。

这5.6%的含义是什么?3567的电压与同一 SoC 上的测试单元之间的最大误差是什么?

是否有办法判断最不匹配发生在何处-即放电开始时(在我们的应用中不太重要)或放电结束时(对我们的应用更重要)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micah、

    5.6%是 DOD 相关性误差。 理想情况下、我们希望误差小于3%。 您能将您提交到 GPCCHEM 工具中的数据发送给我吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    这是数据。 它用于锂金属电池、其放电时的截止电压比标准锂离子电池高得多。

    我还附上了从 GPC 工具收到的报告。 它强调放电时间不够长(4小时而不是5-10小时)、但我很确定这不是误差增加的原因。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_GPC_5F00_upload.zipe2e.ti.com/.../TI_5F00_GPC_5F00_report.zip

    如果现有化合物 ID 不匹配良好、则生成新化合物 ID 的流程是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micah、

    看起来 GPCCHEM 工具执行正确。 我会向您发送一个朋友的请求、我们可以讨论以私人消息将细胞发送到我们实验室的过程。

    此致、

    Adrian