This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:使用上面的开关驱动器可以驱动的最大电流是多少

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, TPSI3050-Q1, TPSI3100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435116/tpsi3050-q1-what-maximum-current-can-i-drive-using-above-switch-driver

器件型号:TPSI3050-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPSI3100-Q1、TPSI3052-Q1

工具与软件:

大家好、我尝试使用上述开关在12V 负载下驱动100A。 此开关驱动器是否可以使用。


使用此开关驱动器有任何限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您关注这个有关负载驱动能力的 TPSI3050-Q1问题。

    该团队正在调查此问题、并将在24小时内返回。

    谢谢你。

    此致!

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    TPSI3050-Q1 是将驱动外部 FET 的隔离式栅极驱动器。 因此、外部 FET 将需要能够驱动相关的100A、12V 负载。  

    我们的隔离式栅极驱动器的相关规格是可用的最大功率传输和可用的最大栅极驱动电压。  TPSI3050-Q1 提供10V 栅极驱动、但如果需要更高的栅极驱动电压、我们还提供17V 隔离式栅极驱动器  TPSI3100-Q1 和15V 栅极驱动器  TPSI3052-Q1。     

    以查找兼容的 FET  TPSI3050-Q1 请随时利用  TI.com 上的这一有用的 TPSI3050-Q1计算器来满足您的系统要求。

    谢谢、如果有进一步的问题、请告知我们。

    此致!

    Hussain   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队成员、我们选择了 IPTG039N15NM5 MOSFET、您能否验证它能否由其驱动 TPSI3050-Q1 .

    您能否尽可能共享基本电路?

    负载驱动为 R、L、C、它可以承载200A 电流几微秒、承载100V 电压几微秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您与我们联系并提供有关所选 FET (IPTG039N15NM5)的更多信息。

    该团队正在调查此问题、并将在24小时内返回。

    谢谢你。

    此致!

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    请确认这两个要求是否与同一系统/插槽相关:  

    • 在12V 负载下驱动100A
    • 在100V 下承载200A 几微秒
      • 澄清一下、我们是否期望"几微秒"在的范围内 1US-10us  或者 >10us
      • 安全工作区( SOA )曲线上找到  数据表显示了  VDS = 100V 时 脉冲持续时间为的可接受 Id 电流 1US-10us  >10us

    有关预期脉冲持续时间的更多阐释将有助于   在系统最大负载电压(本例中为100V、基于之前的响应)下缩小可接受的 Id 电流。

    请随时参考此内容 常见问题解答 (链接) 有关使用 TPSI3050-Q1选择 MOSFET 的研究、我们的团队对此进行了进一步研究。

    感谢并期待您的意见。

    此致!

    Hussain   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    我们将使用由 Delta Electronics 提供的外部电源、我们也将使用外部电源 R、L、C 负载电流可以高达200A、持续几微秒、而电压则相反、它在开关期间可以高达100V。

    创建目标配置  IPTC011N08NM5ATMA1 驱动器的共模信号  TPSI3050-Q1。  

    您能否对上述 MOSFET 进行相同确认。

    以及从 MOSFET 共源隔离到什么 V. SSS、 V. DDM、 V. 因为我们使用 MOSFET 驱动上述负载。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    类似于对进行的分析  IPTG039N15NM5  观察  IPTC011N08NM5ATMA1 避免击穿 SOA 曲线中、可以看到以下    VDS = 100V 时 、脉冲持续时间为的可接受 Id 电流范围  1US-10us   >10us

    的公式  TPSI3050-Q1  VDRV  靠近  10v  (在共源极配置中、MOSFET 栅极相对于 VSSS 的电压) 、  我们期望通过 MOSFET 获得较小的 VDS ID=200A (VDS=ID*Ron):  

    驱动上述两个 MOSFET 应该是可行的  TPSI3050-Q1。   

    如所示  V. SSS、  V. DDM 和  V. DDH 电压、  V. DDM 和  V. DDH 的标称值为悬空 5V 10v 是"是"  V. SSS。 所有这些引脚都位于器件的次级侧、与初级侧引脚(EN、PXFR、VDDP、VSSP)相隔离。

    谢谢你。

    此致!

    Hussain