This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:仅降压或升压模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444051/bq25756-only-buck-or-boost-mode

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25820

工具与软件:

如果客户只需要降压模式、他们是否可以将 LPDRV2和 HDRV2悬空并移除 Q3和 Q4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

    感谢您的配合。 BQ25756需要全部4个开关 FET 才能运行。

    对于仅降压模式、客户将需要使用 BQ25820。

    此致、
    埃森·加洛韦