This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20器件 ILIM 值

Guru**** 2537750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442723/tps543c20-tps543c20-device-ilim-value

器件型号:TPS543C20

工具与软件:

您好!

我将使用 器件中的 TPS543C20RVFT 部件将12V 转换为3.3V 电压、如何计算 ILIM 电阻值。

从数据表中获得了以下公式、但无法了解如何选择该 RLIM?

Vlim = ILIM x RLIM  

此致、

Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkis、

    OCP 计算是一个包含几个步骤的过程。 首先在等式(3)中使用所需的 OCP 计算所需的 VILIM、然后可以在等式(2)中将 ILIM 与 VILIM 和 ILIM (11.2uA)结合使用。

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    为了验证这些公式、我 通过保留以下数据对 TPS543C20A 器件进行了仿真、并使用公式2和3来计算 RILIM 值。  

    用于计算的数据:
    频率= 1MHz
    OCP 电流= 42
    IND = 220nH
    VIN = 4.4.
    VOUT = 3.3V
    RDS ON = 0.58 mΩ| VDD≥5V 时有效。RDS (ON)使用0.58 mΩ
    VDD = 12V

    在计算中、在仿真中、从公式2和3得到的 RILIM 为39.285K ~ 40.2K。  因此、我假设选择近似值。 请更正我的错误。

    附加的仿真结果。

    提前感谢。

    此致、

    Balkis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是正确的。 谢谢