工具与软件:
您好!
我将使用 器件中的 TPS543C20RVFT 部件将12V 转换为3.3V 电压、如何计算 ILIM 电阻值。
从数据表中获得了以下公式、但无法了解如何选择该 RLIM?
Vlim = ILIM x RLIM
此致、
Balkis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我将使用 器件中的 TPS543C20RVFT 部件将12V 转换为3.3V 电压、如何计算 ILIM 电阻值。
从数据表中获得了以下公式、但无法了解如何选择该 RLIM?
Vlim = ILIM x RLIM
此致、
Balkis
尊敬的 Britton:
为了验证这些公式、我 通过保留以下数据对 TPS543C20A 器件进行了仿真、并使用公式2和3来计算 RILIM 值。
用于计算的数据:
频率= 1MHz
OCP 电流= 42
IND = 220nH
VIN = 4.4.
VOUT = 3.3V
RDS ON = 0.58 mΩ| VDD≥5V 时有效。RDS (ON)使用0.58 mΩ
VDD = 12V
在计算中、在仿真中、从公式2和3得到的 RILIM 为39.285K ~ 40.2K。 因此、我假设选择近似值。 请更正我的错误。
附加的仿真结果。
提前感谢。
此致、
Balkis